Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM5155
主题中讨论的其他器件: LM5157
我正在设计一个输入电压范围为 2.5V 至 5V、功率范围为 2-3W 的降压/升压转换器。 您能推荐尽可能小的转换器+控制器吗? 我需要调节输入电流和输出电压、并能够降低输入电流(因此在轻负载下为输出电压)。 开关(首选 GaN)可以是 IC 外部的、也可以是其内部的。 需要非同步开关/二极管、因此我正在寻找单开关 IC。 我将感谢您的所有评论。