This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:选择电流模式控制器、SI/GaN 驱动器

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593718/lm5155-selection-of-current-mode-controller-si-gan-driver

器件型号: LM5155
主题中讨论的其他器件: LM5157

我正在设计一个输入电压范围为 2.5V 至 5V、功率范围为 2-3W 的降压/升压转换器。 您能推荐尽可能小的转换器+控制器吗? 我需要调节输入电流和输出电压、并能够降低输入电流(因此在轻负载下为输出电压)。 开关(首选 GaN)可以是 IC 外部的、也可以是其内部的。 需要非同步开关/二极管、因此我正在寻找单开关 IC。 我将感谢您的所有评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BR:  

    感谢您的联系。  

    LM5155 可以作为控制器运行。 LM5157 也是同一器件系列的转换器。  

    然而、偏置引脚电压至少需要为 3V。

    此致

    Moritz