Other Parts Discussed in Thread: BQ25758
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ25758
我有 BQ25758、在 FW_SYNC 引脚上有一个 133k Ω 的电阻下拉、默认情况下运行为 250kHz。
同时、我有一个 250kHz 波形、从时钟发生器馈入引脚。 目的是以异相方式运行两个 BQ25758 转换器。 我确认波形正在通过示波器馈送到 BQ25758。
我使 BQ25758 在低负载下运行、但是、STATUS3 寄存器将 FSW_SYNC_STAT 报告为 0、这意味着未检测到外部时钟。
问题。
- 除了馈入时钟之外、是否允许存在下拉电阻器?
- 芯片何时查找外部时钟?它是否只限定其在售后并继续? 那么时钟故障/中断呢?
- 是否有方法强制其进入外部时钟输入?