This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:与外部时钟同步

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593787/bq25758-sync-to-external-clock

器件型号: BQ25758

我有 BQ25758、在 FW_SYNC 引脚上有一个 133k Ω 的电阻下拉、默认情况下运行为 250kHz。

 

同时、我有一个 250kHz 波形、从时钟发生器馈入引脚。 目的是以异相方式运行两个 BQ25758 转换器。  我确认波形正在通过示波器馈送到 BQ25758。

 

我使 BQ25758 在低负载下运行、但是、STATUS3 寄存器将 FSW_SYNC_STAT 报告为 0、这意味着未检测到外部时钟。

 

问题。

  1. 除了馈入时钟之外、是否允许存在下拉电阻器?
  2. 芯片何时查找外部时钟?它是否只限定其在售后并继续? 那么时钟故障/中断呢?
  3. 是否有方法强制其进入外部时钟输入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marek、

    250kHz 波形的电压是多少?

    1. 是的、应该允许这样做。 移除电阻器后、行为是否有所改善?
    2. 芯片始终“寻找“外部时钟。
    3. 我对这个问题感到困惑。 在引脚上采用时钟输入会强制器件与时钟信号同步。

    此致、
    Michael Bradbourne