This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30720:有关升压部分的问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590449/pmp30720-questions-about-the-boost-section

部件号: PMP30720

尊敬的 TI 团队:

我的新设计的规格是: 输入范围=>24VAC-230VAC

Output=>15 VDC 电源:约 30 W

我找到了 PMP30720、我想针对我的项目调整该电路板。

我对升压转换器第一部分有一些初始问题:

  1. 您能解释一下随附屏幕中突出显示的启动电路的工作吗? 我无法理解 Vin 如何在启动期间通过 Q104 和 Q105 连接到 VDD_DCDC(U100 的电源)
  2. U100 的电流检测是否由变压器 U101 连接到 Q101 源? 如果是、为什么它没有直接与检测电路连接? 我还看到、连接到 CS 引脚、有一个用于在电压控制模式下设置 U100 的电路、因此我不了解同时使用这两种控制模式的要点
  3. 您能否解释一下输入电压 高于 130V(输出)时升压器件的工作原理? 如果我理解正确、则应禁用升压。

 如果您能提供此电路板的应用手册、我将不胜感激


使用类似解决方案的原因。

感谢您的帮助、

Alessandro

PMP30720_start_up_circuit_highlighted.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    有什么关于我的问题的消息吗?

    我需要您的帮助来理解和使用电路。

    谢谢你

    Alessandro