This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:TPS259813ARPWR 原理图审阅

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586340/tps25981-tps259813arpwr-schematics-review

器件型号: TPS25981

尊敬的团队:

请查看并提供您对随附的 TPS259813ARPWR 原理图的反馈、Vin :5V、UVLO:4.5V、OVLO:5.5V、ILIM:10.9A。

TPS259813ARPWR.pdf 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请提供更新。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh

    使用低值陶瓷电容器 CIN = 1μF 来吸收能量并抑制瞬变
    在非常靠近器件的 OUT 引脚上连接一个大于 1μF 的低 ESR 电容器。

    3.瞬态保护缺失。 我们建议在输入端使用 TVS 二极管、在输出端使用肖特基二极管、以帮助应对热插拔或短路等事件中产生的瞬变、并且可能超过器件的绝对最大值、从而导致器件永久损坏。  

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    直到输入电压处于 OVLO 范围内、输出电压正常。 一旦输入电压超过 OVLO、我们就会观察到恒定的 0.7V 输出。 它应该一直为 0V、但为什么我们要观察此电压? 如果输入电压超过 UVLO、则输出电压为 0V。

    给定的输入电压为 5V、UVLO 设置为 4.5V、OVLO 设置为 5.5V。 有关电阻值、请参阅之前附加的原理图。

    提供的电阻是否适合 UVLO:4.5V 和 OVLO:5.5V?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    、在输入电压处于 OVLO 范围内之前、输出电压正常。 一旦输入电压超过 OVLO、我们就会观察到恒定的 0.7V 输出。 它应该一直为 0V、但为什么我们要观察此电压? 如果输入电压超过 UVLO、则输出电压为 0V[/报价]

    您能与 VIN、VOUT、dVdt、FLT 共享波形吗


    [报价 userid=“540865" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586340/tps25981-tps259813arpwr-schematics-review/6132341

    给定的输入电压为 5V、UVLO 设置为 4.5V、OVLO 设置为 5.5V。 有关电阻值、请参阅之前附加的原理图。

    提供的电阻是否适合 UVLO:4.5V 和 OVLO:5.5V?

    [/报价]

    是、值正确

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    理论上、对于 UVLO:4.5V 和 OVLO:5.5V、电阻器是正确的、如原理图中所述。

    但是、在实际测试中 、我们观察到 UVLO 为 4.3V、OVLO 为 5.3V、且具有相同的电阻值。

    下面我分别针对 5V、5.4V 和 5.5V 连接了 3 个示波器屏幕截图。

    5V 示波器屏幕截图、

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1764308351482v1.png

    5.4V 示波器屏幕截图、

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1764308530524v4.png

    5.5V 示波器屏幕截图、

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1764308424601v3.png

    如您所见、对于 5V 电压、IC 运行正常。 但对于 5.4V 和 5.5V、输出电压达到大约 5.4V~58V 的峰值电压、然后降至 0.7V。

    请提供您对此的反馈。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nachiketh、

    正如您看到的 5V 电压、IC 操作是正确的。 但是、对于 5.4V 和 5.5V 电压、输出电压达到约 5.4V~5.8V 的峰值电压、然后降至 0.7V。[/报价]

    当 VOUT 稳定在 0.7V 时、我能否在引脚 dVdt 上获得测量值

    [报价 userid=“540865" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586340/tps25981-tps259813arpwr-schematics-review/6134839

    但是、在实际测试中 、我们观察到 UVLO 为 4.3V、OVLO 为 5.3V、且具有相同的电阻值。

    [/报价]

    由于 UVLO 和 OVLO 比较器的 VREF 范围、UVLO 和 OVLO 的触发电压可能分别达到 4.38 和 5.38

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    如何使 UVLO 和 OVLO 设置为 4.5V 和 5.5V?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh

    1.可以将 R1293 的电阻增加到 135K

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    我连接了当 VOUT 稳定时在 dVdt 处测量的示波器屏幕截图、

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TEK00144.PNG

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/4338.TEK00145.PNG

    请提供您的反馈。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    请提供更新。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh

    我认为 dVdt 没有下降到 0V。 我可以测量它停留的位置吗

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    我已经在前一个回复中附加了它、DVDT 的恒定电压~0.85V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nachiketh、

    这可能是由于 FET 中的泄漏、FET 将具有泄漏电流、因此可能导致这种情况

    此致

    Sailendra