This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:低占空比和更低的调光频率范围

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587617/tps92200-low-duty-and-lower-dimming-frequency-range

器件型号: TPS92200

您好的团队、

我正在使用调光频率为 10kHz 的 TPS92200D2。

我已经观察到、当导通占空比低于 5%时、输出停止、然后恢复。

(Rsense = 3.3 Ω~30mA)

这可能是因为调光频率低于建议范围吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家将很快检查这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirotsugu

    很抱歉晚才回复。  请参阅推荐的调光输入频率。

    调光频率介于 20kHz~200kHz 之间时、您是否也会遇到相同的问题?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    对不起,我的问题犯了一个错误。

    DIM 端子的 PWM 频率为 10kHz、超出规格。

    当占空比为 5%或更低时才有效、但当占空比为 6%或更高时、它会在启动时经历过压、并反复停止和重新启动。

    频率为 10kHz 时、是否会无法正确读取占空比?

    更改频率需要更新固件、因此在 20kHz 时检查并不容易。

    如果 DIM 端子上的脉冲间隔较宽、会发生什么情况?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请让我检查并尽快回复您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirotsugu

    TPS92200D2 使用 PWM 控制的模拟调光功能、来自 DIM 引脚的输入 PWM 信号转换为模拟电平、内部基准电压与模拟电压电平成正比。  

    对于指定的 20kHz –200kHz 频率范围、数据表中未说明原因、我认为这可能与内部滤波器的带宽有关。  

    要检查电路是否在 20kHz 以下正常运行、您可以尝试分别施加来自信号发生器的 PWM 信号。

    谢谢、此致。