器件型号: TPS92200
您好的团队、
我正在使用调光频率为 10kHz 的 TPS92200D2。
我已经观察到、当导通占空比低于 5%时、输出停止、然后恢复。
(Rsense = 3.3 Ω~30mA)
这可能是因为调光频率低于建议范围吗?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TPS92200
您好的团队、
我正在使用调光频率为 10kHz 的 TPS92200D2。
我已经观察到、当导通占空比低于 5%时、输出停止、然后恢复。
(Rsense = 3.3 Ω~30mA)
这可能是因为调光频率低于建议范围吗?
此致、
您好的团队、
对不起,我的问题犯了一个错误。
DIM 端子的 PWM 频率为 10kHz、超出规格。
当占空比为 5%或更低时才有效、但当占空比为 6%或更高时、它会在启动时经历过压、并反复停止和重新启动。
频率为 10kHz 时、是否会无法正确读取占空比?
更改频率需要更新固件、因此在 20kHz 时检查并不容易。
如果 DIM 端子上的脉冲间隔较宽、会发生什么情况?
此致、
嗨、Hirotsugu
TPS92200D2 使用 PWM 控制的模拟调光功能、来自 DIM 引脚的输入 PWM 信号转换为模拟电平、内部基准电压与模拟电压电平成正比。
对于指定的 20kHz –200kHz 频率范围、数据表中未说明原因、我认为这可能与内部滤波器的带宽有关。
要检查电路是否在 20kHz 以下正常运行、您可以尝试分别施加来自信号发生器的 PWM 信号。
谢谢、此致。