This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C52:COMP 至 CS 偏移

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593917/ucc28c52-comp-to-cs-offset

器件型号: UCC28C52

您好、

在图 7-6 中、“误差放大器基准电压“约为 2.5V。 根据以下功能方框图、“COMP 至 CS Offset“为 (2.5V - 2x 二极管的 VF (0.7V))/3 = 1.1V/3 = 0.577V。  但在图 7-4 中、“COMP 至 CS Offset Voltage“约为 1.1V 至 1.2V。  

您能告诉我们什么是错的吗?  请告知我们。

1.png

谢谢、此致、
Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hattori 、

    图 7-4 是通过将 VFB 设置为< 2.5V 来生成的、这意味着 VCOMP 将为 5V。  

    然后、 PWM 比较器负输入端的电压为 (VCOMP - Vd*2)/3 =(5V - 0.7*2)/3 = 1.2V。

    因此、PWM 比较器的失调电压是 1.2V 和 0 之间的差值、即 1.2V、如图 7-4 所示。

    谢谢、

    John