This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600EVM:UCC25600 断续模式、软启动问题。

Guru**** 2767925 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594643/ucc25600evm-ucc25600-hiccup-mode-soft-start-issues

器件型号: UCC25600EVM
主题中讨论的其他器件: UCC25600LM324

大家好!  

我在一家电子维修公司工作。  

我们目前正在尝试维修采用 UCC25600 的 PSU。  

在这些 PSU 单元上似乎会进入重复故障模式。 我认为这是“断续模式“ (开/关/开)故障  

即使您更换了几乎所有的东西、仍然会出现相同的故障。  

更改 LM324(适用于 12V/24V)、而 UCC25600 没有任何作用。  

从板上移除 SS 引脚可使 PSU 正常打开、而不会出现任何问题。 保持负载正常工作 8 小时以上。  

您重新连接 SS 引脚并返回断续模式。  

通常、当它们熔断 PSU 时、  

它需要电流检测电阻、mosfett、保险丝、电桥、PWM L6563 和连接到 Mosfett 的电阻。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想具体了解 SS 引脚。  

    移除其连接的电路是否会删除 IC 中内置的软启动功能?  

    如果我要移除它也连接的晶体管、我能否用一个 1uF 接地盖替换。  

    我的查询与导致 PSU 进入开/关/开故障并禁用该引脚的故障情况有关、可修复 PSU、因此我想知道是否只需通过电容器将引脚拉至接地即可禁用、这很好、控制器仍将软启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    由于此设备较旧、我们需要一些时间才能返回您的查询。

    感谢您的耐心。

    此致、

    亚米尼。