This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:宽输入范围

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25661EVM-128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591772/ucc25661-wide-input-range

器件型号: UCC25661

直流/直流转换器

VIN = 43-160VDC

Vo = 15V

PO =150 W、需要隔离、高频

对于 TI webench 工具上的这些参数、建议使用 LLC 谐振转换器。

 

image.png

我的问题是它是否真的可以覆盖这么宽的输入范围? 如果是,有什么我应该照顾.  

根据 TI 设计工具提供的结果、匝数比= 5、Lm/LR = 3(我必须如此低以涵盖该范围)、Qe = 0.11

 

image.png

频率 根据设计工具、满负载时整个输入电压的范围= 193-380kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yajush:

    是、对于给定的规格、建议使用半桥 LLC 拓扑。 对于指定的输入电压 Ln 将很低(在本例中为 3)、在这种情况下、您必须降低效率。 如果您增加 Ln 效率将得到提高,但输入电压范围会比低 Ln 窄。

    请使用 UCC25661x 的设计计算器 Excel 表,查看所选谐振回路参数的增益曲线,也可用于设计目的。

    UCC25661x 设计计算器

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您可以将 UCC25661x 用于 LLC 控制器。 随函附上更新的数据表草稿。 它将在接下来的几天内上传。  e2e.ti.com/.../SLUSG21_5F00_UCC25661x_5F00_draft-1.pdf

    设计计算器已上传至以下链接: https://www.ti.com/product/UCC25661 

    必须通过设计计算器设计谐振回路。

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Excel 工作表中给定的数字符号计算器、对于给定的输入范围、建议的匝数比为 2.6 (Vnominal = 78VDC)

    但是如下面的增益与频率间的关系图所示、此设计无法达到最小增益 (Ln = 3、Qe = 0.11)

    为了涵盖整个范围、我必须采用匝数比= 5 (Ln = 3、Qe = 0.11)、而您的设计计算器不接受此比率(显示红色)

    此外、在 LLC 增益频率曲线中、仅高达增益= 2、原因如下。 在 n = 5 的情况下、我需要最大 增益= 3.83。 是不是真的? 如果是、 我如何在计算器中扩展 y 轴限制 OS LLC 增益曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yajush:

    匝数比显示建议值,但您仍然可以选择所需的值,您也可以更改储能电路参数以实现所需增益。 请注意、该设计计算器在考虑第一个谐波近似的情况下进行设计。

    我将进入指定增益的设计计算器 Excel 工作表、然后返回给您。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    众所周知、Excel 设计计算器图上的最大增益在 Y 轴上限制为 2。 增益是否有建议限值不超过 2? 此外、您能否提供指定增益的设计计算器 Excel 工作表的当前状态。

    此致、

    Yajush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yajush:

    很难针对此类输入范围优化谐振回路。 很难实现如此高的增益。  

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    CR = 95.20nF、 LR = 1.064uH、Ln = 3、Qe = 0.11、Fres = 500kHz

    采用这些参数时、增益与频率间的关系曲线为:

    我的问题是 1。) 我想在 Evolution 板 UCC25661EVM-128 上测试这些参数 。 通过更换变压器、谐振电容器、开关我能做到这一点吗? Evolution 电路板 PCB 是否可以处理高频操作?   

    2.) 最大值是什么 输入电流演变电路板 PCB 可以处理什么?

    我想在 Evolution 开发板上测试我的参数(频率和增益)、这样我就可以继续进行我的设计了。

    此致、

    Yajush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yajush:

    是的、通过更改上述内容、  您可以在我们的 EVM 上尝试使用、它可以同时满足您的频率和电流要求。

    此致、

    亚米尼。