This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055DMTREVM:SW 引脚上的 TPS922055 信号

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594756/tps922055dmtrevm-tps922055-signal-on-sw-pin

器件型号: TPS922055DMTREVM
主题中讨论的其他器件: TPS922055

您好、

我看到 SW 信号上出现振荡。 这是正常的吗?

此致、

Steffen

SIGNAL.SW03.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您联系我们! 您是否使用 EVM 板进行了测试?VIN、VLED、ILED 和 EN/PWM、ADIM 频率和占空比等测试条件是什么?

    您是否可以同时测量 EN/PWM 和 SW 波形?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

     EN/PWM 上有一个 1kHz PWM、 占空比为 0.5%。  VIN== 12V、VLED= 2、43V、ILED = 14mA。 ADIM 设置为高电平、我使用 PWM 调光模式。

    RSENSE 为 0.1 Ω、实际上 2A 对于我们来说是可以的。  1mA 增量和最大 6A 将是梦幻般的。 从 1mA 开始。  TPS922055 最大为 4A  这对于两个项目来说已经足够了。

      增加和减少输入占空比之间 0.4%的迟滞响应 不适合我们的应用(眼科显微镜照明)。 但  PWM 调光模式锁定正常。

    这是波形。

    我在数据表中也会看到振荡。  

    但不是上升侧翼后的过度紧张。

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steffen:

    感谢您的反馈! 根据应用、SW 波形正常。 谢谢!

    BRS

    卢西亚