This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:拓扑确认

Guru**** 2811055 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494, TIDA-01426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593852/tl494-topology-confirm

部件号: TL494
主题中讨论的其他器件: TIDA-01426

尊敬的团队:

我们使用 TI TL494 PWM 控制器、采用具有高压输出的推挽式放大器设计、开关频率固定为 25kHz、因此我们使用 RT=15K Ω、CT=2700 pF、这是推挽式配置、引脚 13 直接连接到 REF。

由于占空比最终会是固定的、我正在使用引脚 3 上的可变电阻器进行初始调整。 引脚 4 接地、这可实现约 8%的死区时间、并将最大占空比限制在约 42%。

由于该设计不使用来自输出的反馈、因此未使用两个误差放大器、因此引脚 1、2、15 和 16 接地以禁用它们。

原理图附在下面。 对于这种开环推挽应用、这种接线方法是否可以接受? 也可以先参考 TI_TIDA-01426 参考设计 tks。

image005.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的耐心、我们将对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于开环控制、它们 应将 E1_IN- 引脚短接至反馈引脚、然后将 R4、VR1、Vref 分压器连接到 E1_IN+。

    然后、将 E2_IN+短接至 E1_IN+、将 E2_IN-短接至 E1_IN-。  

    该配置会创建单位增益放大器、其中施加到 E1_IN+的电压等于反馈引脚的电压。

    谢谢、

    John