This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650732:是否有充电指示灯功能?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650732, TPS65072, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592922/tps650732-is-there-a-charging-indicator-function

器件型号: TPS650732
主题中讨论的其他器件: TPS65072TPS65217

尊敬的团队:

我的客户正在寻找具有锂电池充电管理 IC 的 PMIC、该 PMIC 需要支持 2 个直流/直流转换器(介于 3.3V 输出和 3.4-4.2V 输出之间)和至少 1 个 LDO3.3V 输出。 此 PMIC 支持充电和直流/直流电源。 100mA 的电流足够、充电电流要求高于 1A。 我向他们推荐了 TPS650732 产品。 我想问这里的 LED 是否支持充电指示?

image.png

此外、我想问一下、这款 LED 驱动器是否可以通过软件进行配置、以检查充电状态并输出不同级别的 LED 驱动器。

或者、如果 TI 有更合适、具有充电指示器功能并满足其要求的解决方案、您也可以向我推荐它。 谢谢您~

BR~ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    WLED 并不专门用于充电器指示、而是由 TPS650732 的使能接收位单独控制。
    或者、可以通过仅在 TPS65072 上提供的外部 EN_WLED 引脚来启用 WLED 驱动器。

    我们唯一一个带有电池充电器的 PMIC 是 TPS65217、这里的充电电流似乎不够(最大 700mA)

    遗憾的是、包含电池充电器的 PMIC 选项有限。 在这些 PMIC 中、没有专用的充电指示灯功能。

    如果电池充电团队有任何可能 更好地满足您的要求的 BQ 器件建议、则可以在单独的主题下咨询电池充电团队。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您与我分享信息。 我将与 BQ 产品线团队进行沟通。 谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara:

    我还想查阅这项要求、

    今天、我从客户那里了解到、他们将生产一款类似于皮卡的产品、它由电池供电、使用一个锂电池和一个外部 5V USB 适配器。 支持 PMIC +充电器解决方案。 您是否有任何可以推荐的 PMIC 产品?


    要求是输入单锂电池的电压、其中一个 LDO 输出为数字麦克风提供 3.3V 电压、一个 DC/DC 降压输出为 MCU 提供 3.3V 电压、另一个降压/升压输出为 3.8V 至 4G 模块。 电流不需要很大、只有 100mA。 您是否有任何合适的产品推荐? 他们的核心要求是小尺寸,因为它在公司的员工卡上使用。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:  

    感谢您在此处添加了详细信息。  

    我们没有支持 3.8V 升压的 PMIC、因此这可能也需要外部升压元件。  

    对于降压转换器和 LDO、我建议查看 TPS65000TPS65720 (其集成式充电器仅支持高达 300mA 的充电电流)。

    如果您对上述器件有任何疑问、敬请告知、但您可能需要为该应用寻找分立式解决方案。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您的留言。

    我想问另一个有关 TPS650732 的问题。 目前、客户计划测试 TPS650732 和降压/升压转换器以形成其电源树。 在断开输入后、TPS650732 是否可以由电池供电?
    插入 USB 时、电池充电、同时 USB 向内部直流/直流元件和 LDO 供电、输出 3.3V;
    拔下 USB 时、使用电池为 PMIC 内部的直流/直流和 LDO 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:  

    是、仅当 USB 和交流电源均不可用时、电源路径才会将系统电源切换到 BAT。

    电源路径优先级为:
    1.交流
    2. USB
    3.蝙蝠

    如果未使用交流电源、则在断开 USB 连接后、BAT 将用作备用源。  

    此致、  
    Sarah