This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:BQ25730:输出电压降低问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591863/bq25730-bq25730-output-voltage-reduce-issue

器件型号: BQ25730

您好团队:

我们在设计中使用 BQ25730RSNR 电池充电器。 我们已将电池充电器配置为 2S 锂离子电池包配置。 在引脚#18 (CELL_BATPRESZ)、我们获得 2.4V 电压。 输出端的电压为 5.19V、而不是 6.6V。 请说明为什么输出电压会降低?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadam:

    发生这种行为时、您能否提供原理图和寄存器转储?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    电池充电情况下的寄存器转储详细信息

    /# i2cdump -f -y 20 0x6B
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
    00:0E 00 00 00 d0 20 C4 09 00 3c 80 01 00 34 00 20?...? ??.10:ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
    20: 00 80 00 B8 00 20 00 9 b 00 00 00 00 00 23 40 D5 .?. …… #@?
    30: 00 80 b7 00 20 0c 81 4a a0 41 40 00 48 00 6c 00 .? ??J?A@ H.L.
    40:04 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff???????????
    第 50 章:我是不是也不知道 FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
    第 60 章:我是不是也不知道 FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
    第 70 章:我是不是很喜欢你 FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
    80:ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
    90:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
    A0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
    B0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
    C0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
    d0:ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
    E0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff f ff FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
    F0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadam:

    我不确定如何读取这个寄存器转储、您能否以不同的格式提供它。 您还能提供您的原理图吗?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Christian:

    从寄存器转储值来看、我们可以理解 0x0D 寄存器值设置为 0x34。 我们认为这是为什么我们得到 5.19V。

    由于我们的客户财产、我们将无法分享原理图。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadem、

    如果增加这个电压、输出电压会增加吗?

    蓄电池电压是多少?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Christian:

    感谢您的帮助。 我们的问题已解决。 由于我们的软件配置、在电池无电情况下、电压固定为 5.19V。

    谢谢