器件型号: BQ25730
您好团队:
我们在设计中使用 BQ25730RSNR 电池充电器。 我们已将电池充电器配置为 2S 锂离子电池包配置。 在引脚#18 (CELL_BATPRESZ)、我们获得 2.4V 电压。 输出端的电压为 5.19V、而不是 6.6V。 请说明为什么输出电压会降低?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: BQ25730
您好团队:
我们在设计中使用 BQ25730RSNR 电池充电器。 我们已将电池充电器配置为 2S 锂离子电池包配置。 在引脚#18 (CELL_BATPRESZ)、我们获得 2.4V 电压。 输出端的电压为 5.19V、而不是 6.6V。 请说明为什么输出电压会降低?
谢谢
您好 Christian:
电池充电情况下的寄存器转储详细信息
/# i2cdump -f -y 20 0x6B
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00:0E 00 00 00 d0 20 C4 09 00 3c 80 01 00 34 00 20?...? ??.10:ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
20: 00 80 00 B8 00 20 00 9 b 00 00 00 00 00 23 40 D5 .?. …… #@?
30: 00 80 b7 00 20 0c 81 4a a0 41 40 00 48 00 6c 00 .? ??J?A@ H.L.
40:04 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff???????????
第 50 章:我是不是也不知道 FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
第 60 章:我是不是也不知道 FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
第 70 章:我是不是很喜欢你 FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
80:ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
90:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
A0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
B0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
C0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
d0:ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
E0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff f ff FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
F0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF??????????????
谢谢