This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842AQ:UC2842AQ 启动问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2842, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591670/uc2842aq-uc2842aq-start-up-issue

部件号: UC2842AQ
主题中讨论的其他器件: UC2842TL431

您好、

我使用 UC2842 设计了 2 个开关反激式转换器。

我的 STSTEM 输入电压为 200V~1000V、我设计了带有耗尽型 MOSFET 的启动电路。 我遵循 SLUAAL3 — 图 3-2. 我想让我的电路板从 200V 开始。 但工作电压为 260V。 我尝试更改组件值以更改启动电压、但它没有改变。 起动电压固定为 260V。 我尝试了 Vcc 电容器:4.7u、10u、22u、47u、120u、 R5:680、1k、1.2k、2k、R1、 R3:680k、1M。 但没有任何变化。 它仍在 260V 下运行。image.pngimage.png这是我的波形。

我想知道如何使其在 200V 下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请仅回复此主题、因为我们针对同一主题有两个主题。  

    请分享您在电路板中使用的确切原理图。 我们希望确保您的原理图和 SLUAAL3 之间没有差异。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gomez。

    这是我的电路。 第一个是我复制的启动电路、第二个是具有光耦合器和 TL431 的控制器。 我从 SNVAA44 复制了软启动电路。 只有 R40 和 C25 的变化才能更早地运行 IC。 R40 为 10k、C25 为 1uF。 现在以 230V 运行。 但我仍然需要让它在 200V 的电压下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    似乎次级侧的软启动电路需要很长时间才能启动输出电压、这在辅助绕组上不会产生足够的电压。  

    请尝试断开 R40、D19 和 D20。 这应该有助于输出电压上升得更快、并建立辅助绕组电压、而辅助绕组电压应该在启动时保持控制器开启。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试断开你说的。 但起始电压不是 600V。 它使慢得多...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我 给出上述建议的原因是 为了解决波形中显示的启动时间较慢问题、该问题与辅助绕组提供的能量有关。  

    绿色波形输出电压是否正确? 如果是、您可以看到、当 VDD(红色波形)达到 UVLO 导通阈值、然后控制器导通、开始开关并开始从 VDD 电源轨拉取电流(典型值为 11mA) 时)时、导致 VDD 下降。 当控制器进行开关时、输出电压升高、并 将能量存储在辅助绕组电容器中、与输出电压成正比。 但是、由于控制器会拉取电流、因此在输出电压继续上升之前、VDD 电压会下降至 UVLO 关断阈值。 因此、辅助绕组上的电压(与输出电压成正比)没有达到足够高的 值来维持控制器。


    我不明白的是为什么 VDD 出现时输出电压不会再次上升。

    您能否分享完整系统原理图的 PDF 文件、以便了解导致这种情况的原因?  

    您是否也能澄清绿色波形是否是输出电压?

    谢谢、

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,这不是我的个人项目。 我正在与公司合作、所以这是保密的。 因此我无法分享完整的原理图。
    此外、如您所说、绿色波形就是输出电压。

    这是输入电压为 20V 时的波形。 IC 尝试运行。 但它会关断。 黄色表示输入电压、粉色表示 Vcc、绿色表示 Vref。

    这是 I 提供 0V 至 300V 阶跃电压的波形。 IC 在大约 6 个周期后工作。 黄色=Vin、蓝色=Vcc、绿色=Vgs

    如果不起作用、Vcc 会一直是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我仍然不理解为什么 每次控制器导通时输出电压都不会持续上升。 我需要查看您的完整系统原理图来对此进行分析。 我将向您发送一封电子邮件、希望您能在其中分享原理图。  

    谢谢、

    John