This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:EEPROM 解锁失败

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593709/tps6594evm-eeprom-unlock-failed

器件型号: TPS6594EVM

你好,我有三个 问题,  

我正在使用 TPS6594EVM 连接定制电路板中的外部 PMIC、PMIC 地址为 0x28、这是否正常?

image.png
image.png

当我尝试编程的 PMIC 我得到这个错误,我使用 J28 连接 I2C 引脚并提供 VIO 与 EVK 的 3V3。  


image.png

当我尝试读回寄存器的全部 0x00 时、EVK 是否损坏 或 PMIC 是否锁定?

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ltifi:  

    您能否展示/绘制您在定制电路板和 EVM 之间进行的连接?  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katie ,我有 这个连接

    EVK       /   我的电路板

    VIO_IN (J29)=> PMIC 的引脚 48

    GND ==>GND 连接到我的电路板

    SDA1  (J29)=> PMIC 的引脚 30

    SCL1 (J29) => PMIC 的引脚 31

    我电路板中的 PMIC 为 VCCA 引脚 4 提供 5V 电压

    EVK  在 sys/5v, gpio1with scl2 和 sda with GPIO2 上配有带跳线的 5V USB

    我的 PMIC 使能 PIN 位于 GND 中。

    我连接了 I2C 分析仪、这就是尝试上传固件时得到的结果  

    我正在使用 GUI 3.00、它检测到地址 0x28 的 PMIC、但这就是全部、寄存器读数为 0、我无法上传到它  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,这解决了我的问题,我有一个分流器在 MOSFET 侧填充,导致了问题,所以我拆焊它  


    e2e.ti.com/.../tps6594-q1-register-access-always-returns-0x00-despite-ack-otp-not-loading

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ltifi:

    很高兴您能解决您的问题!

    另请注意、Scalable PMIC GUI 的最新版本是 5.0.0: https://dev.ti.com/gallery/view/PMIC/Scalable_PMICs_GUI/ver/5.0.0/

    此致、

    Katie