This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:TPS25610 的 CC 引脚设计

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595236/tps25810-the-cc-pin-design-for-tps25610

器件型号: TPS25810

您好、

Plesae 建议如果我们需要提升 CC1/CC2、我们使用 5V 电压和 10K Ω、这是我们移除此推升设计时的异常情况、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    说明此处不清楚您遇到的问题、但听起来像是原理图问题。 您能提供原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

     是否需要为 TPS25810 上拉 CC1 和 CC2? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需在 CC1 和 CC2 上使用额外的上拉电阻。 如果器件上的电源输入正确、则内部上拉电阻器应该已经正常工作