This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23615:启动失败

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590942/tlvm23615-start-up-failure

器件型号: TLVM23615

尊敬的团队:

我正在使用 TLVM23615RDNR 生成 3.3V 电压。 规格如下

输入 — 标称 24V

输出 — 3.3V  

在 22 Ω 的输入串联电阻器处、后跟两个 4/7uF /50V 电容器、连接到输入端子。  

我们为电路板供电时、它不会输出 3.3V 电压。 最后移除其中一个电容器。 仅具有单个 4.7uF/50V 电容器。 然后它开始工作。  

任何人都能澄清为什么额外的 cpacitor 会影响芯片的工作?

谢谢、

ADM

(Amod Mujumdar)

TLVM23615RDNR.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:

    您是否可以尝试用移除的电容器替换 C52? 电容器发生短路可能会阻止器件启动。

    该器件还建议使用额定电压为 0.1uF 50V 的电容器、以防止输入轨上出现高频噪声。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:

    由于响应已经有一段时间了、我现在将关闭此主题。  

    如果出现其他信息、请随时根据需要重新打开该主题。

    谢谢您、

    Joshua Austria.