Other Parts Discussed in Thread: LM25143
器件型号: LM25143-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25143
尊敬的团队:
客户目前在使用 LM25143 设计时遇到电源问题、如连接的配置中所示。 有两个输出、一个为 5V、另一个为 19V。 Jetson Thor 模块可以在 60 摄氏度的最大负载情况下运行、表明电流供应充足。
但在室温下、当运行大型模型的推理时、电流需求不会像最大功率那样高。 但是、从直流电源的显示来看、电流跳跃非常强、入口电源可能会突然从 2A 变为 5A、然后下降、这表明模型推理过程中有许多电流跳跃过程。
现在的问题是,在室温下运行大型模型时,Jetson Thor 有一定的重新启动概率,客户怀疑电源的瞬时响应不够好。 请查看设计中可以优化的任何方面。 谢谢!