This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:LM25143 设计问题咨询

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594535/lm25143-q1-lm25143-design-problem-consultation

器件型号: LM25143-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25143

尊敬的团队:

客户目前在使用 LM25143 设计时遇到电源问题、如连接的配置中所示。 有两个输出、一个为 5V、另一个为 19V。 Jetson Thor 模块可以在 60 摄氏度的最大负载情况下运行、表明电流供应充足。

但在室温下、当运行大型模型的推理时、电流需求不会像最大功率那样高。 但是、从直流电源的显示来看、电流跳跃非常强、入口电源可能会突然从 2A 变为 5A、然后下降、这表明模型推理过程中有许多电流跳跃过程。

现在的问题是,在室温下运行大型模型时,Jetson Thor 有一定的重新启动概率,客户怀疑电源的瞬时响应不够好。 请查看设计中可以优化的任何方面。 谢谢!

BR~LM25143-Q1 快速入门设计工具 — revB2_original.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vayne

    您还能分享完整的原理图吗?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    好的。请参阅原理图。

    e2e.ti.com/.../xyz_5F00_dcu_5F00_thor_5F00_forzhiyuan_5F00_dvt_5F00_sch_5F00_LM25143.pdf

    谢谢!

    BR~ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vayne


    我看到 QuickStart 和 CH2 补偿网络的原理图值之间存在一些差异、这些值当前已填充在电路板上

    此外、哪个电源轨受到监视? 19V 或 5V。 我们是否有 Vout1/2、Iout1/2、COMP1/2 的一些实验波形。 CH1 没有任何优化范围、其带宽看起来已经 足够高。 如果频率有增加的空间、则可以进行进一步优化。  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare