This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:浪涌测试后充电异常和 ADC 数据精度问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595452/bq25883-abnormal-charging-and-adc-data-accuracy-issues-after-surge-testing

器件型号: BQ25883

执行浪涌测试后、客户发现 BQ25883 会将充电电流限制在 500mA 范围内。 驱动器代码将最大充电电流限制设置为 800mA、这在浪涌测试开始之前是正常的。 发生异常后、只有通过关闭电源并重新启动 BQ25883 才能恢复正常。 BQ25883 内部是否有任何保护操作或其他机制? 我们如何识别这种异常并设置恢复?
2.客户使用 BQ25883 的 ADC 功能读取电池的电压和温度数据。 读取电压时、BQ25883 读取的数据不会实时跟随电压变化、但会随着电压值的显著增加或下降而突然变化。 例如、当接通电源且电压为 8400mV 时、读数保持在 8400mV。 仅当电池电压降至 8100mV 时、BQ25883 读取的值才会发生变化、它将直接从 8400mV 降至 8144mV。 我之前已经与 TI 本地 FAE 沟通、ADC 相关寄存器设置是正常的。 ADC 采样精度也设置为 15 位。
除了在读取 TS ADC 数据时电压值不会实时变化外、客户发现、连续读取两侧相应的寄存器时、两个读数的值会有所不同。 这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当器件正常且问题发生时、请发送完整的寄存器映射。 请发送原理图。

    您必须读取 ADC 才能进行更新、它不仅仅是在没有提示的情况下发送更新。

    您能更清楚地描述您的问题吗? “客户发现连续读取两侧相应的寄存器时、两个读数的值会不同“是什么意思?

    此致、

    Mike Emanuel