This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82866A:TPSM82866EA2PRCFR 的 VOL 和 IOL 数据

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595425/tpsm82866a-vol-and-iol-data-of-tpsm82866ea2prcfr

器件型号: TPSM82866A

您好:


我正在使用 TPSM82866EA2PRCFR 电源模块及其 μ I²C 接口 (SCL/SDA)。
数据表指定了 VIH、VIL、输入漏电流和引脚电容、但提供:

VOL(SDA 的最大输出低电压)

IOL(SDA 下拉晶体管的最大灌电流能力)

I²C Ω 上拉电阻器选择和总线时序分析需要使用这些值。
您能否提供:

有保证  IOL 对于 SDA(最大灌电流)?

对应  VOL (max) 限制呢?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sowmiya、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    最大 SDA 灌电流在绝对最大额定值表(数据表的第 6.1 节)中指定。

    VOL 实际上并未指定。 SDA 设计为在 2mA 灌电流下 VOL < 100mV。  

    我将与规格团队合作、将此信息添加到数据表中。

    此致、

    Andreas。