请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPSM82866A
您好:
我正在使用 TPSM82866EA2PRCFR 电源模块及其 μ I²C 接口 (SCL/SDA)。
数据表指定了 VIH、VIL、输入漏电流和引脚电容、但不提供:
VOL(SDA 的最大输出低电压)
IOL(SDA 下拉晶体管的最大灌电流能力)
I²C Ω 上拉电阻器选择和总线时序分析需要使用这些值。
您能否提供:
有保证 IOL 对于 SDA(最大灌电流)?
对应 VOL (max) 限制呢?
谢谢你