This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84338:如何降低 TPSM84338 的功耗

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM84338, TPSM63604, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586559/tpsm84338-how-to-reduce-power-consumption-of-tpsm84338

器件型号: TPSM84338
主题中讨论的其他器件: TPSM63604UCC29002

尊敬的专家:

我的客户对 TPSM84338 感兴趣。

但是、在客户的条件下、将超过 TJmax。

如果您能提出下列问题、我将不胜感激。

——问题

当我在以下条件下使用 Webench 对 TPS8438 进行仿真时:24Vin、15Vout 3A、FSW 1.6MHz 和 Ta 80 度、结果超过了 Tjmax、因此无法使用。

由于规格和价格原因、我真的很喜欢 TPSM84338。

我想知道是否有任何使用方法、请回答以下问题。

(1) TPSM84338 比 TPSM63604 等其他模块的成本更低。

价格是不同的 10 倍。

我想知道原因。

该流程是否与其他模块产品不同?  

还有其他原因吗?

(2) 是否可以使用 TPSM84338 ATO 开关频率 1MHz?

数据表推荐使用 1.6MHz、但 Webench 结果看起来不错。

如果可能、您能否使用仿真或 EVM 确认在客户条件下的操作没有问题? (24V 输入电压、15V 输出电压、3A 输出电流、Fsw 1.6MHz、Ta 80°)

(3) 是否可以通过并联使用两个 TPSM84338 来降低输出电流?

如果没有、是否应使用 UCC29002 等负载共享控制器?

(4) 是否有其他选择?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shinichi San

    您是否尝试过使用任何强制冷却技术来降低温度? 如果您可以共享您的 WEBENCH 数据、我们可以在最后查看

    是的、TPSM84338 可在 1MHz 下切换。 您只需重新设计 RT 电阻器。

    成本是由营销团队决定的参数。 因此、我不能评论此模块和其他模块的价格差异。  

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    感谢您的答复。

    请告知下面列出的其他问题。

    ——

    (1) 您能否看到随附的 PDF 文件。

    我看不到任何问题。  

    唯一的问题是数据表的说明(建议使用 FSW 1.6MHz)

    e2e.ti.com/.../7382.TPSM84338-24Vin15Vout3A1MHz.pdf

    (2)

    是的、TPSM84338 可在 1MHz 处切换。 您只需重新设计 RT 电阻器。

    TPSM84338 与 24Vin、15Vout、3A 搭配使用时、数据表中建议的频率为 1.6MHz。
    我会检查只是为了确定。
    在 1MHz 中使用它真的没有问题吗?
    请让我知道我应该小心些什么。

    (__LW_AT__3)

    cost 是由市场营销团队决定的参数。 因此、我不能评论此模块和其他模块的价格差异。  [/报价]

    TPSM84338 是否使用与其他模块不同的工艺技术?

    ーーー μ s

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shinichi San

    [引述 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586559/tpsm84338-how-to-reduce-power-consumption-of-tpsm84338/6118113 ]在 TPSM84338 与 24Vin、15Vout、3A 搭配使用时的建议频率为 1.6MHz。
    我会检查只是为了确定。
    在 1MHz 中使用它真的没有问题吗?
    请告诉我应该小心

    我明白了你的观点。 您参考的是数据表中的表 6.3、因此此查询也是如此。 Webench 仿真表明该模块可以在 1MHz 下运行。 在比较相同工作条件下 1.6MHz 和 1MHz 的仿真时、我看到 1MHz 的增益裕度仅降低。  

    但是、为了消除歧义、我将为您在实际电路板上运行测试。 请确认测试条件。 Vin=24V、Vout=15V、Iout=3A 且 1MHz

    此致

     Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    感谢您的回复、并通过评估板确认规格。

    请确认测试条件。 Vin=24V、Vout=15V、Iout=3A 且 Fsw=Fsw[/ 1MHz 报价]

    是的、这种情况没有问题。

    请告诉我相位裕度和增益裕度。

    您还能告诉我测量时的室温和 Tj 估计值吗?

    因为客户要求在 Ta 80°C 处的结温低于 Tjmax。

    此外、您能否告知以下问题?  

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586559/tpsm84338-how-to-reduce-power-consumption-of-tpsm84338

    (3) 是否可以通过并联使用两个 TPSM84338 来降低输出电流?

    如果没有、是否应使用 UCC29002 等负载共享控制器?

    [/报价]

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还能告诉我测量时的室温和估计 Tj 吗?

    我将在 25°C 的室温下进行测量。  

    、因为客户要求在 Ta 80°C 时结温低于 Tjmax。

    为此、您可以依赖 WEBENCH 结果。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586559/tpsm84338-how-to-reduce-power-consumption-of-tpsm84338/6119543

    (3) 是否可以通过并联使用两个 TPSM84338 来降低输出电流?

    如果没有、是否应使用 UCC29002 等负载共享控制器?

    [/报价]

    建议使用负载共享控制器、因为这将调节每个分支中的电流、并消除任何一个节点达到过流保护的模糊性。

    对于另一项测试、请期待星期四的响应

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    感谢您的答复。

    我理解您的评论。

    进行测量后、能否分享结果?

    TPSM84338 不能并联。

    如果客户想要并行使用、请使用负载共享控制器。

    我期待着您的答复。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Inoue San

    我们能够在您之前所述的测试条件下运行 EVM 、即 24Vin、15Vout、3A。 尽管我们能够在 1MHz 下运行转换器、但需要注意的一点是、在整个负载电流范围内、开关频率不会保持 1MHz。 我们观察到、在 2.5A 后频率降至~500kHz。 这是因为转换器会进入 2.5A 以上的低压降运行状态。 (随附应用手册)

    请参阅数据表中的第 6.3.5 节 *TPSM84338 具有用户可选模式的 3.8V 至 28V、3A 同步降压电源模块数据表

    介绍低压降运行: 降压转换器中的低压降运行的应用手册 Converter.pdf

    出于所有实际目的、转换器可以在  24V 输入电压、15V 输出电压、1MHz 高达 2.5A 下运行。

    e2e.ti.com/.../TPSM84338_5F00_e2e.zip

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    感谢您的回复并测试了 EVM。

    我知道当负载电流超过 2.5A 时、开关频率会发生变化。

    您能告诉我开关频率发生变化的原因吗?

    我认为占空比仅取决于 Vin 和 Vout。

    某种保护电路是否已激活?

    如果操作正常、我会询问客户是否可以使用它。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、IC 配置为根据 RT/SYNC 电阻以开关频率运行。 但是、这会附带根据表 6-3 选择的输入和输出电压的条件。 该表还提到了模块可在给定输入和输出电压下运行的开关频率。  

    在这种情况下、RT/SYNC 电阻在超过 2.5A 时变得无效。 这并不意味着 IC 达到某种保护限值。  

    当需要延长 HSFET 的导通时间以调节输出电压和电感器电流纹波时、会发生低压降运行。 这是通过降低开关频率来发生的、在本例中发生的情况超过 2.5A。 请参阅随附的应用手册中的第 2.1 节。

    e2e.ti.com/.../Low-Dropout-Operation-in-a-Buck-Converter.pdf

    如果您认为您的查询已得到解答、请关闭此主题。

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    感谢您的回复、很抱歉您稍后回复。

    我知道当输出电流大于 2.5A 时、TPS84338 是低压降运行。

    在您的情况下、RT/SYNC 电阻在超过 2.5A 时失效。 这并不意味着 IC 达到某种保护限值。  [/报价]

    我认为这不是不正常的。 如果客户接受低压降运行、TPS84338 可用于其应用。

    这种理解是否正确?

    如果是、我会要求客户继续考虑。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这不是异常的。 如果客户接受低压降运行、TPS84338 可用于其应用[/报价]

    是的、这根本不是异常操作。 您当然可以要求客户考虑这一点。

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    感谢您的答复。

    我明白。

    我会询问客户。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 如果您的查询已得到解答、请关闭此主题  

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    感谢您的答复。

    我与客户分享了测试结果。

    我确认他们愿意继续审议。

    您能否告知下面列出的问题?

    ——

    请介绍以下有关低压降运行的信息。

    (1) 这是预期操作吗?我可以在此状态下使用它吗?
    Inoue:根据我们迄今为止的讨论,我认为答案是肯定的。

    (2) 即使在低压降运行模式下、也能满足数据表中列出的规格吗? (输出纹波,温升等)

    (3) 是否提供展频功能?

    (4) 反馈环路的稳定性是否存在任何问题?
    您提到了 Webench 结果、但由于开关频率从 1MHz 更改为 500kHz、因此我想再次发表评论。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使在低压降运行模式下、也能满足数据表中列出的规格吗? (输出纹波,温升等)[/报价]

    是的。  

    展频函数是否可用?

    是的。  

    反馈环路的稳定性是否存在任何问题?

    编号 不会对稳定性产生任何影响。

    此致

    Nikhil  

    [/quote]