Other Parts Discussed in Thread: TPSM84338, TPSM63604, UCC29002
器件型号: TPSM84338
主题中讨论的其他器件: TPSM63604、 UCC29002
尊敬的专家:
我的客户对 TPSM84338 感兴趣。
但是、在客户的条件下、将超过 TJmax。
如果您能提出下列问题、我将不胜感激。
——问题
当我在以下条件下使用 Webench 对 TPS8438 进行仿真时:24Vin、15Vout 3A、FSW 1.6MHz 和 Ta 80 度、结果超过了 Tjmax、因此无法使用。
由于规格和价格原因、我真的很喜欢 TPSM84338。
我想知道是否有任何使用方法、请回答以下问题。
(1) TPSM84338 比 TPSM63604 等其他模块的成本更低。
价格是不同的 10 倍。
我想知道原因。
该流程是否与其他模块产品不同?
还有其他原因吗?
(2) 是否可以使用 TPSM84338 ATO 开关频率 1MHz?
数据表推荐使用 1.6MHz、但 Webench 结果看起来不错。
如果可能、您能否使用仿真或 EVM 确认在客户条件下的操作没有问题? (24V 输入电压、15V 输出电压、3A 输出电流、Fsw 1.6MHz、Ta 80°)
(3) 是否可以通过并联使用两个 TPSM84338 来降低输出电流?
如果没有、是否应使用 UCC29002 等负载共享控制器?
(4) 是否有其他选择?
——
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi