This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM251772:最小开关占空比

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LM251772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595481/lm251772-minimum-switching-duty

零件号: LM251772

尊敬的团队:  

 

您能否帮助检查 LM251772 是否支持“0"开关“开关占空比? (24V VIN、24V VOUT)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    不清楚“0"占“占空比的确切含义。

    您是指支持 100%降压模式还是 100%升压模式?  如果是、则器件通过集成式电荷共享电路确实支持。

    如果没有、请提供该要求的更多详细信息和条件。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stefan:  

    感谢您的答复!  

    的意思是 Vin=Vin、 Vin 将直接传递到 Vout。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    是、ACM 模式支持这种模式 — 有关更多详细信息,请参阅数据表。

    SNVSCT9 数据表|德州仪器 TI.com

    此致、

     Stefan