This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866-Q1:寄存器 GLOBAL_INT_EN

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592402/lp8866-q1-register-global_int_en

器件型号: LP8866-Q1

您好团队:

您能检查我的客户问题吗?

  • 当寄存器在 GLOBAL_INT_EN 中被禁用中断 (2b'01) 设置时、即使 LED_INT_EN/SUPPLY_INT_EN/BOOST_INT_EN 设置为使能 (2b'11)、FAULT 引脚也不会改变?
  • 如果这些位没有设置 I2C 写入、 LED_INT_EN 值会更改为 2b'10? 或保持复位值 AAh?

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家将很快检查这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei

    禁用 GLOBAL_INT_EN 后、FAULT 引脚将保持高电平。

    我无法回答您的第二个问题、设置 I2C 写入的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian:

    我无法回答第二个问题、Set I2C write 有什么含义?

    请忽略此问题。

    禁用 GLOBAL_INT_en 后、FAULT 引脚将保持高电平。

    让我再次确认一下、我理解 FAULT 引脚将保持高电平、这是否意味着 LED_INT_EN/SUPPLY_INT_EN/BOOST_INT_EN 全部被禁用、正确?

    在这种情况下、过流、热关断等保护功能本身将起作用、而不会影响 FAULT 引脚。 我的理解是否正确?

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei

    是的、您的理解是正确的、只有 FAULT 引脚上的操作被禁用、并且保护处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致、

    Youhei