请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LP8866-Q1
您好团队:
您能检查我的客户问题吗?
- 当寄存器在 GLOBAL_INT_EN 中被禁用中断 (2b'01) 设置时、即使 LED_INT_EN/SUPPLY_INT_EN/BOOST_INT_EN 设置为使能 (2b'11)、FAULT 引脚也不会改变?
- 如果这些位没有设置 I2C 写入、 LED_INT_EN 值会更改为 2b'10? 或保持复位值 AAh?
此致、
Youhei MIYAOKA