This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:最大值 栅极脉冲 Rramp

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595120/lm5116-max-gate-pulse-rramp

器件型号: LM5116
主题: LM5148 中讨论的其他器件

您好、

我将其用于 webench 设计器建议的反相降压/升压转换器。 (下面随附建议原理图) image.png

VIN = 14-16 VDC

Vo =–15VDC

Io = 5A

1.) VCC 最高可达 10V、最高可达 VGS 也会高达 10V? 我通常会得到 7.4V 栅极脉冲吗?

image.png

2.) 我是否需要连接 RRAMP? 因为 webench 设计器原理图中没有给出该参数。 但在数据表中建议使用(第 31 页)。 它有什么用呢?

3.) 如果我需要 5V Vgs、能否使用 LDO 从输出向 vccx 提供 5V 的电源?

4.) IC 看到的反相降压升压电压为 Vin+Vo。 还应该根据 Vin 或 Vin+Vo 选择 UVLO。 因为最初 Vo=0V、并且仅存在 Vin。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yajush  

    当 VIN ~ 10.5V 时、最大 VGS 可高达~ 10.5V。 如果 VIN 大于~ 10.5A、VCC 将降至~ 7.4V、栅极脉冲将变为 7.4V 脉冲。

    2.请遵循 WEBENCH 建议。 RAMP 并不总是必需的、有关 PG 31 的建议是关于降压拓扑。 当内部 IR 不足时、需要 RAMP。  

    3.如果您需要 5V 栅极驱动器、请考虑使用具有 5V VCC 稳压器的 LM5148。  

    4、如果没有外部电平转换器电路, UVLO 电平应根据 VIN 进行编程。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EL、

    对于 LM5148、WEBENCH 不会将其调整为反相降压/升压、以满足我在 5A 负载下的要求+15V 至–15V、因此这是否可用于反相降压/升压? 如果是、那么我应该注意什么? (类似于未在 5116 中连接 Rramp)。 因为 WEBENCH 原理图现在不可用。

    此致、

    Yajush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yajush

    如果您对 LM5148 有疑问、请创建新帖子。 LM5148 能够在 5A 负载下支持+15V 至–15V 转换。  

    请参阅应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf 

    - EL