This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:请求确认空载脉冲跳跃/突发行为

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, TPS40210, LM5155, LM5158, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597577/lm5155-request-for-confirmation-on-no-load-pulse-skipping-burst-behavior

器件型号: LM5155
主题中讨论的其他器件: TPS40210LM5158、LM5156 TL431

您好、

目前、我们正在评估输入电压范围为 8V 至 40V、开关频率约为 400kHz 的隔离型反激式转换器解决方案。
考虑使用 LM5155/LM5156/LM5158 和 TPS40210 等 TI 器件。

关于这些器件的轻载/空载行为、我们想确认一下理解是否正确:

  1. 现代开关控制器包含一个 (min) 用于抗噪和电流检测消隐的指定最短导通时间 ()。
    在空载条件下、所需的导通时间小于 (min)、
    使得无法实现连续的固定频率开关。

  2. 因此、控制器必须通过进入来防止输出过压
    脉冲跳跃或突发模式运行。

  3. 因此、
    在空载且无突发/跳跃行为的情况下运行(即保持严格的固定频率或 QR 运行)
    通过设计通常不可行、
    要实现这种行为、需要采取系统级措施、例如添加最小预载。

您能否确认此理解是否正确?
如果为实现更稳定的空载运行有任何例外或推荐的设计方法、我们将不胜感激。

非常感谢您的支持。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    一般来说、您是对的。 当输出端没有负载时、器件必须跳过脉冲、否则输出电压将持续增加。  

    实际上、负载始终很小。 例如、输出电容器的泄漏电流、在隔离式设计中、TL431 必须偏置、光耦合器需要一些电源、FB 分压器... 因此、在空载条件下很可能也会有几 mA 电流。  

    否、您可以尝试以某种方式去饱和、控制器不会跳过、也适用于最小负载。 为此、请查看此应用手册:

    https://www.ti.com/lit/ab/snvaaa8/snvaaa8.pdf 

    此致

    Moritz