Other Parts Discussed in Thread: LM5156, TPS40210, LM5155, LM5158, TL431
器件型号: LM5155
主题中讨论的其他器件: TPS40210、 LM5158、LM5156 、 TL431
您好、
目前、我们正在评估输入电压范围为 8V 至 40V、开关频率约为 400kHz 的隔离型反激式转换器解决方案。
考虑使用 LM5155/LM5156/LM5158 和 TPS40210 等 TI 器件。
关于这些器件的轻载/空载行为、我们想确认一下理解是否正确:
-
现代开关控制器包含一个 (min) 用于抗噪和电流检测消隐的指定最短导通时间 ()。
在空载条件下、所需的导通时间小于 (min)、
使得无法实现连续的固定频率开关。 -
因此、控制器必须通过进入来防止输出过压
脉冲跳跃或突发模式运行。 -
因此、
在空载且无突发/跳跃行为的情况下运行(即保持严格的固定频率或 QR 运行)
通过设计通常不可行、
要实现这种行为、需要采取系统级措施、例如添加最小预载。
您能否确认此理解是否正确?
如果为实现更稳定的空载运行有任何例外或推荐的设计方法、我们将不胜感激。
非常感谢您的支持。
Conor