This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5867:选择最佳的 LED 驱动器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5868T, LP5866T, TPS922052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1596072/lp5867-selecting-the-best-led-driver

器件型号: LP5867
主题中讨论的其他器件: LP5868TLP5866TTPS922052

醇厚 E2E 专家、

您的最佳驱动 250 个 60mA @最大值的方法是什么。 它们都在执行完全相同的操作。 所有可调光均可通过同一单一控制实现。  

有任何器件推荐?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    每个 LED 是否需要 60mA 最大电流? 请参阅 LP5866T (18*6=108 LED) 与 LP5868T (18*8=144) 组合、从而驱动 250 个 100mA 电流能力最大的 LED。  

    BTW、您是否愿意与我们分享终端设备以便抓住机遇?

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只是做一个补充。  

    如果所有 250 个 LED 的功能完全相同、根据我的理解、所有 LED 都是一起控制的。 如果是、建议将所有 250 个 LED 排列成 25 个灯串、每个灯串有 10 个 LED 串联。 并假设 LED 的正向电压为 3.5V。 那么 LED 阵列的电压应为 35V、总电流应为 1.5A。

    由于不提供电源轨、因此首先建议查看 TPS922052、这款具有 4.5V 至 65V 宽输入范围的降压 LED 驱动器、如下所示。

    此致、

    Felix