Other Parts Discussed in Thread: LP5868T, LP5866T, TPS922052
器件型号: LP5867
主题中讨论的其他器件: LP5868T、 LP5866T、 TPS922052
醇厚 E2E 专家、
您的最佳驱动 250 个 60mA @最大值的方法是什么。 它们都在执行完全相同的操作。 所有可调光均可通过同一单一控制实现。
有任何器件推荐?
此致、
公务员制度委员会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
只是做一个补充。
如果所有 250 个 LED 的功能完全相同、根据我的理解、所有 LED 都是一起控制的。 如果是、建议将所有 250 个 LED 排列成 25 个灯串、每个灯串有 10 个 LED 串联。 并假设 LED 的正向电压为 3.5V。 那么 LED 阵列的电压应为 35V、总电流应为 1.5A。
由于不提供电源轨、因此首先建议查看 TPS922052、这款具有 4.5V 至 65V 宽输入范围的降压 LED 驱动器、如下所示。
。

此致、
Felix