This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:PD 协商行为不一致

Guru**** 2768865 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25730, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597003/tps65987d-inconsistent-behavior-of-pd-negotiation

部件号: TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS25751TPS25730

您好团队:

我们已经使用 TPS65987DDDHRSHR PD 控制器开发了定制电路板。 在一些电路板中、协商后将获得 15V 和 20V 电压。

我们的配置如下所示

  1. BP_NoWait
  2. 安全配置
  3. 电池无电模式
  4. CC1 和 CC2 电容值:220pF
  5. PDO1 设置:5V、3A
  6. PDO2 设置可变水槽:5V-20V、3A
  7. SPI 闪存

为了请求 20V PDO、还需要更改哪些其他配置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadam、

    请勿 将 TPS65987D 用于新设计、因此不能限制对较新版本 USB-USB PD 规范的支持和合规性。 建议将 TPS25751 用于 DRP/供电方应用、建议将 TPS25730 用于纯受电应用。

    是否在同一电源适配器上获得了不同的 PDO 电压? 假设接收板之间的配置相同、我思考获得不同协商电压的唯一方式是具有不同功能的不同电源适配器。 您是否有用于配置 TPS65987D 的配置文件?

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您提供器件建议。 我们已经完成了设计、因此更倾向于使用 P/N:TPS65987D。  

    通过使用支持 20V 电压的电源适配器、我们现在能够协商每次 20V 电压。

    谢谢