Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25730, TPS65987D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS25751、 TPS25730、
您好团队:
我们已经使用 TPS65987DDDHRSHR PD 控制器开发了定制电路板。 在一些电路板中、协商后将获得 15V 和 20V 电压。
我们的配置如下所示
- BP_NoWait
- 安全配置
- 电池无电模式
- CC1 和 CC2 电容值:220pF
- PDO1 设置:5V、3A
- PDO2 设置可变水槽:5V-20V、3A
- SPI 闪存
为了请求 20V PDO、还需要更改哪些其他配置?
谢谢