This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:在重复下电上电期间从门没有输出

Guru**** 2768985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578549/lm5060-no-output-from-gate-during-repeated-power-cycling

器件型号: LM5060

尊敬的团队:

我们观察到 MOSFET 未能在快速下电上电期间导通。 在这种情况下、测得的 PQ18 栅极电压保持在 0V。 具体波形如下图所示、DCIN 输入电压为 24V。  什么可能是潜在的原因? 谢谢。

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 我们将通过星期五联系您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们观察到、IC 计时器在不同的生产日期代码下的行为不同。 请帮助验证这一点。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek Pal:

    我们明天早上有客户会面。 请您 今天帮助您发表 EOD 的评论吗? 感谢您的支持。

    根据我的观察, 2 件事是奇怪的。

    1) 在电源断开期间、触发计时器电容器充电。 为什么?

    时序似乎是在 UVLO 触发且 MOSFET 的体二极管导通后的时序。

    2) nPGD 引脚为何为高电平

    此致、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据对快速下电上电期间无电源问题的分析、将 PR214 从 100K 更改为 39K 后、多个经过测试的电路板未显示出故障再次发生。 请确认以下事项:

    1. 当芯片的 EN 引脚电压超过 2V(有效电平)时、其 VIN(电源引脚)处相应的电压电平应该是多少?

    2. 芯片的标称工作电压范围为 5.5V 至 65V。 当电源电压超出此指定范围时、如果激活 EN 信号、会面临哪些风险? 该芯片的 VIN 和 EN 引脚之间的时序要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Avishek Pal:

    客户正在推动我们的发展。 您今天能否回答 Jim's 和 EOD 提出的问题?

    此致、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Avishek:

    您可以帮助检查这个问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    是否对此问题进行了任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Avishek:

    请帮助您回答以下两个问题。  

    [quote userid=“593040" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578549/lm5060-no-output-from-gate-during-repeated-power-cycling/6084923
    • 当芯片的 EN 引脚电压超过 2V(有效电平)时、其 VIN(电源引脚)处相应的电压电平应该是多少?

    • 芯片的标称工作电压范围为 5.5V 至 65V。 当电源电压超出此指定范围时、如果激活 EN 信号、会面临哪些风险? 该芯片的 VIN 和 EN 引脚之间的时序要求是什么?

    [/报价]