器件型号: LM5060
尊敬的团队:
我们观察到 MOSFET 未能在快速下电上电期间导通。 在这种情况下、测得的 PQ18 栅极电压保持在 0V。 具体波形如下图所示、DCIN 输入电压为 24V。 什么可能是潜在的原因? 谢谢。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: LM5060
尊敬的团队:
我们观察到 MOSFET 未能在快速下电上电期间导通。 在这种情况下、测得的 PQ18 栅极电压保持在 0V。 具体波形如下图所示、DCIN 输入电压为 24V。 什么可能是潜在的原因? 谢谢。



根据对快速下电上电期间无电源问题的分析、将 PR214 从 100K 更改为 39K 后、多个经过测试的电路板未显示出故障再次发生。 请确认以下事项:
当芯片的 EN 引脚电压超过 2V(有效电平)时、其 VIN(电源引脚)处相应的电压电平应该是多少?
芯片的标称工作电压范围为 5.5V 至 65V。 当电源电压超出此指定范围时、如果激活 EN 信号、会面临哪些风险? 该芯片的 VIN 和 EN 引脚之间的时序要求是什么?
尊敬的 Avishek:
请帮助您回答以下两个问题。
[quote userid=“593040" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578549/lm5060-no-output-from-gate-during-repeated-power-cycling/6084923当芯片的 EN 引脚电压超过 2V(有效电平)时、其 VIN(电源引脚)处相应的电压电平应该是多少?
芯片的标称工作电压范围为 5.5V 至 65V。 当电源电压超出此指定范围时、如果激活 EN 信号、会面临哪些风险? 该芯片的 VIN 和 EN 引脚之间的时序要求是什么?