Other Parts Discussed in Thread: TPS923610, BQ25173-Q1, BQ25690
主题:TPS923610、 BQ25173-Q1、BQ25690 中讨论的其他器件
我需要使用一节锂原电池(不可充电,电压范围:2.5V–3.2V)将 8000uF 电解电容器充电至 14V、充电电流限制为 100mA(由于电池的放电能力限制,电流不能过高)。 为保持高充电效率、我计划在此充电过程中使用 DC/DC 拓扑。 充电分为两个阶段:首先是限流预充电至电池电压 (2.5V–3.2V)、然后通过升压转换器拓扑充电至 14V。 您可以推荐任何合适的解决方案吗?