This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923610:关于 80,000uF 电解电容器充电方案的咨询

Guru**** 2815215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923610, BQ25173-Q1, BQ25690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1596503/tps923610-consultation-on-the-charging-scheme-for-80-000-uf-electrolytic-capacitors

主题:TPS923610BQ25173-Q1、BQ25690 中讨论的其他器件

我需要使用一节锂原电池(不可充电,电压范围:2.5V–3.2V)将 8000uF 电解电容器充电至 14V、充电电流限制为 100mA(由于电池的放电能力限制,电流不能过高)。 为保持高充电效率、我计划在此充电过程中使用 DC/DC 拓扑。 充电分为两个阶段:首先是限流预充电至电池电压 (2.5V–3.2V)、然后通过升压转换器拓扑充电至 14V。 您可以推荐任何合适的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、如果我使用 TPS923610 升压恒流 LED 驱动器 IC 并使用该 8000μF 电解电容器替换 LED 负载、是否可以从 0V 充电至 14V? 电路是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ25173-Q1 不适合该应用。 这是一款不带升压功能的线性稳压器。  

    电池的低输入电压 (2.5V 至 3.2V) 使其具有挑战性。

    TPS 923610 可能是一个选项、并将更改标题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ25690 是一款锂离子降压/升压充电器。 当它检测到输出端的低电压(认为短路)时、它具有 100mA 的涓流充电电流。  然后、如果需要、可以将其配置为转换到更高的电流。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢