This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC900EVM:DLPC900 控制器过热和故障 LED 在上电后立即激活

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592654/dlplcrc900evm-dlpc900-controller-overheating-and-fault-led-activation-immediately-upon-power-up

器件型号: DLPLCRC900EVM
主题中讨论的其他器件: DLPC900

我收到一封来自 Texas Instruments 支持中心的电子邮件、要求我提交有关此问题的故障分析请求。 因此、我要提交此 FA 请求、其中包含下面所述的故障详细信息。

在基于 Python 的模式上传期间、系统突然关闭且 DLP6500 停止响应。 发生此事件后、DLPC900 控制器在上电后立即开始过热、主器件红色(故障)LED 会立即亮起。 控制器不启动、所有重置尝试(重置按钮和重置跳线)均失败。 PC 也无法再通过 USB 识别该设备。 发生故障前未对硬件进行任何修改。 此外、附加图像中以红色标记的特定区域是过热部分。 酒店可应要求提供照片和更多信息。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您让我们知道、Seung。 我已将此工单分配给我们团队的专家、他们将帮助您解决此问题。

    E2E 票证被引用->  DLPLCRC900DEVM:无法连接到 GUI 

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 支持团队:

    在查看您提供的文档后、我确认了 A 基于 UM232H 的 JTAG 恢复程序 需要一个输入和输出。 但是、我们在最初购买 DLPC 模块时没有收到这些产品、因此我想检查以下内容:

    请 TI 提供以下材料 UM232H 模块 3.3V TTL UART 转 USB 电缆
    还是需要单独购买?

    感谢您的帮助。

    此致、
    金成宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seungwoo Kim、

    很遗憾、TI 未提供 UM232H 模块。 这些应根据需要购买。 我们包含 EVM 用户指南的 第 3.11 节“JTAG 闪存编程“中的连接说明。

    如果无法识别 USB、引导加载程序似乎已损坏。 您能否告知您正在运行的操作系统和版本?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您的及时答复。

    我知道 TI 不提供 UM232H 模块。 此时、我将推迟购买 UM232H 和 TTL UART 转 USB (3.3V) 电缆、直到我确认是否可以通过保修更换解决问题。

    关于您的问题、我的系统当前正在运行:

    • 操作系统: Windows 11.

    • 版本: 24H2.

    我想问这个问题是否有资格进行保修更换。
    如果可以进行保修更换、您能否告知我是否应退回损坏的 DMD 控制器板进行检查、以便 TI 可以验证根本原因? 如果适用、还请提供 RMA 或故障分析流程的指导。

    我将根据您的建议继续执行后续步骤。

    感谢您的帮助。

    此致、
    金成宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seungwoo Kim、

    在您向主板发出负载之前、系统是否可以运行?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    是的、在关机之前系统运行正常。 问题在意外关断后开始、此后无法识别电路板、故障 LED 会立即亮起。

    此致、
    金成宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seungwoo Kim、

    您能否告知您使用的是哪种电源? 我感谢耐心!

    我担心、即使我们尝试更换此主板、并且使用了坏/不兼容的电源、我们也可能会遇到同样的问题。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。
    我使用的电源如下:

    型号: GM95-120700-F
    输出: 12.0V⎓7.0A (84W)
    输入: 100V–240V~、50/60Hz、2.5A
    制造商: 佛山市顺德区官源达电源有限公司
    认证: KC、UL、CE、TÜV、CQC、 PSE 等

    我附上了电源适配器标签的照片以供参考。

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seungwoo Kim、

    感谢您提供详细的电源信息! 这样可确保电源正常、电路板就应该出现故障。

    我已通过 E2E 请求连接。 我将从您的进一步获得详细信息、我们可以与您合作、为您提供一个可行的电路板。

    请再次接受我发送的连接请求、我们将关闭此公共主题。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您发送连接请求。
    我尝试了在 E2E 上查看通知和设置、但我还没有在我的账户上看到连接请求。

    您能告诉我在哪里可以找到或接受连接请求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seungwoo Kim、

    我已向您发送了一条直接消息 — 我们将离线继续讨论。

    此致、

    Aaron