This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BMS SCH 审查

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587880/bq77915-bms-sch-review

器件型号: BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ25756

大家好!

我非常感谢 TI 专家利用 BQ7791500 帮助查看 BMS 设计的原理图设计。

BMS 设计用于 7s2p 锂离子电芯。 这是电池的数据表。
https://www.molicel.com/wp-content/uploads/INR21700P42A-V4-80092.pdf

最大负载电流为 10A。
最大充电电流为 14A。
充电/放电电流限制设置为 20A。

由于电池包和 BMS 与充电器和负载一起集成到外壳中、因此持续连接到 BQ25756 充电器和负载。  

我附上了 BMS 和充电器的原理图和整个 Altium 工程、如果您需要其中的任何信息、也要附上该工程。

请告诉我您的意见,或者如果您需要我方面的更多信息。

我真的很感谢你的工作!

此致、

Samo

arhitecture - BMS.pdf 

BMS v1 - 251114.zip 

Charger.pdf 

充电器 v1 - 251111.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有谁能够对该设计进行评论?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samo、

    我查看了与 BQ77915 相关的原理图。 我在这里和下面的 PDF 中附上了一些评论/问题。 在大多数情况下、一切看起来都很好。

    e2e.ti.com/.../Arhitecture-_2D00_-BMS-_2D00_-Review.pdf

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohin

    感谢您发送编修。 我刚刚准备订购原型、所以您的评论在最后时刻才到来。  

    我不能相信我错过了 Top IC 上的 VSS 连接。 感谢您发送编修。

    按照您的建议、我将 VDD 电容器更改为 1uF。

    您对 CHG 栅极驱动器中的 PMOS 有疑问 — 这在第 34 页的数据表中的图 10-3 中提供了建议。

    如果我正确理解数据表、我应该在电池包电压大于 30V 时使用 PMOS 来保护 IC。 “我有没有说过我爱你?“ 电池包电压达到 29.4V (7s x 4.2V)、因此我放置了 PMOS、以防万一。

    关于电源和电芯检测端子 C1A-和 C1B-的最后一条评论是负极电池组电源端子。 由于它们直接连接到 PCB、因此我也使用它们来检测零电芯电压 VC0。
    由于并非所有电池电源端子都位于该 PCB 上、因此我必须将其余电压检测线作为导线进行连接。 这些是原理图中的蓝色圆形端子。
    电芯电源端子 C41+至 C5B-具有同样的结果。 它们都包含在此 PCB 上、因此我直接从它们检测电芯 C4 电压、称为 VC4。

    请告诉我您对此的想法。

    谢谢、
    Samo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samo、

    按照我们的建议、在此处包含 PMOS 应该是合适的、以防这些引脚的电压可能超过这些引脚的绝对最大值。 同时、感谢您对电池电源端子的阐述。 我们希望确认他们的目的、以确保我们正确理解。

    此致、
    Alexis