This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751 中断事件

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598240/tps25751-tps25751-interrupt-event

Thread 中讨论的其他器件:TPS25751BQ25798

您好团队、

在使用 TPS25751 PD PDO 的 IEC62680 测试期间、我们会遇到 TEST.PDO.PS.SNK-01 PD IC 转换为灌电流故障

(1) 故障说明如下所示 TEST.TEST.PS.SNK.1#10 PD

在 tSrcTransition min (25ms) 总计之后、UUT 消耗的电流(在 4.227 697 768 秒时为 9396mW)超过了 pSnkSusp max (25mW)。 (如下图所示,在数据包 178 处失败)

TEST.UUT.PS.SNK.1#11 PD 消耗的电流 (9.234 287 016 秒时为 9211mW) 超过了 pSnkSusp 最大值 (25mW) tCtsInfinite (5s)。

(2) 当适配器发出供电能力信息时、在供电电压转换过程中应采取什么正确的步骤?

(3) TPS25751 是否可以在此转换期间自行停止电流阱、或者我们是否需要手动停止 PPHV 处的电流阱?

(4) 我们尝试在收到供电方能力消息时停止 PPHV(充电器 IC 侧)的电流灌入。 发送到 EC 的中断太慢、无法触发和停止电流灌电流。

我们是否可以使用任何中断事件来处理这种情况?

此致!

光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iris:  

    感谢您联系我们!

    您正在将哪种电池充电器与 TPS25751 配对? TPS25751 是控制 BQ 还是 MCU 控制 BQ?  

    您引用的是哪个中断事件?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aya Khedr、

    电池是 BQ25798 和控制 BQ 的 MCU;

    当前使用的中断事件是“收到源 cap 消息“

    我们想问哪个中断事件可以有效解决上述问题? 或者是否有其他方法可以解决上述问题?

    此致!

    IIRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:  

    您能否分享完整的 MCU 流程、以便在用作受电方时控制 BQ? 何时启用/禁用充电?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya Khedr:

    根据此处的流程、在收到源功能消息后、
    我们注意到、充电器 IC BQ25798 HI-Z 不足以在源极电压从 9V 转换为 5V 之前禁用灌电流。

    此致!

    光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:  

    您是否尝试过在 BQ 上禁用充电而不是启用 HI-Z?  

    此致、  

    Aya Khedr