Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25798
Thread 中讨论的其他器件:TPS25751、 BQ25798
您好团队、
在使用 TPS25751 PD PDO 的 IEC62680 测试期间、我们会遇到 TEST.PDO.PS.SNK-01 PD IC 转换为灌电流故障
(1) 故障说明如下所示 TEST.TEST.PS.SNK.1#10 PD
在 tSrcTransition min (25ms) 总计之后、UUT 消耗的电流(在 4.227 697 768 秒时为 9396mW)超过了 pSnkSusp max (25mW)。 (如下图所示,在数据包 178 处失败)
TEST.UUT.PS.SNK.1#11 PD 消耗的电流 (9.234 287 016 秒时为 9211mW) 超过了 pSnkSusp 最大值 (25mW) tCtsInfinite (5s)。
(2) 当适配器发出供电能力信息时、在供电电压转换过程中应采取什么正确的步骤?
(3) TPS25751 是否可以在此转换期间自行停止电流阱、或者我们是否需要手动停止 PPHV 处的电流阱?
(4) 我们尝试在收到供电方能力消息时停止 PPHV(充电器 IC 侧)的电流灌入。 发送到 EC 的中断太慢、无法触发和停止电流灌电流。
我们是否可以使用任何中断事件来处理这种情况? 
此致!
光圈