This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:浪涌电流

Guru**** 2815345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598472/tps62903-inrush-current

器件型号: TPS62903

您好:

我试图了解电容会对浪涌产生多大的影响、下面让我们看一下我的电路

 

 

PWR_CVSYS_5V 是 TPS62903 的输出、该 IC 有电容器 (C251,252,253,254、255)

连接到此电源轨的还有:

 

所有这些电容器都会增加浪涌电流、或者是否存在不再影响的切断点

 

此致

Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan Kabangu:

    是的、所有这些电容器都将导致浪涌。

    但是、TPS62903 具有软启动功能、您可以增加 SS 电容值、从而可以降低浪涌电流。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    感谢您的回答、  

    最后一个问题:电容器与 IC 的 PCB 距离是否有区别? 否则无论如何都会施加电容

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan Kabangu:

    如果我们将电容器放置在远离 IC 的位置、布线电阻会增加、但浪涌电流只会略有变化。

    我建议您将电容器保持在靠近 IC 的位置。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    感谢您的回答、感谢您的回答

    此致

    Jonathan Kabangu