This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381-Q1:TPS65381 问题咨询

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597738/tps65381-q1-tps65381-question-consultation

器件型号: TPS65381-Q1

尊敬的团队:

TPS65381 的 VCC 是否可以复位? 是否可以在通电后控制输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    该器件没有标记为 VCC 的引脚。 我假设您参考的是 VDD 3/5 引脚。 该引脚无法打开和关闭。 如果您使用的是 VDD5 或 VSOUT1、则可以通过 SPI 命令打开和关闭这些器件。  

    此致、

    Michael Hernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。

    它是 VDD5、可以通过开关来控制吗? 关于如何控制它有什么解释吗?

    这是个好地方吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    数据表的这一部分介绍了如何控制稳压器的开启和关闭。 要打开稳压器、需将 1 写入 SENS_CTRL 寄存器 (SPI 地址 0x56) 中的 BIT4。 要关闭稳压器、请将 0 写入 SENS_CTRL 寄存器 (SPI 地址 0x56) 中的 BIT4。 但是、要做到这一点、器件必须处于诊断运行状态。 如果器件未处于 DIAGNOSTIC 状态、则必须通过以下方式将其发送到其中:诱导故障、进入复位状态并让 MCU 设置诊断退出屏蔽。 我不确定这是否对客户有用、但这是我可以考虑做您所要求的事情的唯一方法。  

    此致、

    Michael Hernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。 这是非常有帮助的。 谢谢您~