Other Parts Discussed in Thread: TPS65835
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS65835
当我们使用 USB 为器件充电时、芯片输出 VLDO 为外部芯片供电、从而使器件保持活动状态。 是否可以将 VLDO 配置为在充电期间不输出、从而使器件保持关闭状态? 或者、仍可在充电时使用按钮打开或关闭设备。
另一个问题:该按钮是否可以配置为除开机/关机以外的功能、例如长按?