Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM65645
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM5156
Thread 中讨论的其他器件: LM65645
您好、
我计划将 LM5156 转换器 IC 用于以下应用
- 输入电压 9V 至 60V
- 输出电压 5V
- 输出电流 4A
- Ta (max) 70 度
当我尝试在 webench 中为 LM5156 (speic) 模拟上述输入时、我无法生成原理图。
有什么需要关注的吗? 或者 IC 是否支持该输入