This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:基于输入的 LM5156 webench 结果

Guru**** 2767925 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM65645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598607/lm5156-lm5156-webench-result-based-on-the-input

器件型号: LM5156
Thread 中讨论的其他器件: LM65645

您好、  

 

我计划将 LM5156 转换器 IC 用于以下应用

  • 输入电压 9V 至 60V
  • 输出电压 5V
  • 输出电流 4A
  • Ta (max) 70 度

当我尝试在 webench 中为 LM5156 (speic) 模拟上述输入时、我无法生成原理图。  

有什么需要关注的吗? 或者 IC 是否支持该输入

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hareesh:  

    感谢您的联系。  

    为什么要使用 SEPIC 来满足这些规格? 输入电压始终高于输出电压、因此您可以使用降压转换器。

    我不知道为什么无法创建原理图、可以将此主题转发给 Webench 团队。  

    但我可以建议使用我们的 PSPICE 模型来进行仿真: https://www.ti.com/de/lit/zip/snvmbv9 

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:

    是的、我们已经确定了 TI 的降压转换器。  

    LM65645

    请告知我该器件的供货情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hareesh:  

    他的器件似乎可在 TI.com 上获取。  

    如对此器件有更多问题、请创建新的 E2E 主题。  

    此致

    Moritz